Placez une ou deux batteries dans le chargeur de batterie.
Branchez le câble d'alimentation à la prise du chargeur de batterie.
Branchez la prise secteur de l'alimentation secteur sur une prise de courant.
Lorsque le voyant blanc du chargeur de batterie reste allumé, les batteries sont entièrement chargées.
Il est recommandé de déconnecter le chargeur de batterie autonome de la prise secteur lorsque les batteries sont entièrement chargées.
|
Type de signal |
Signification |
|---|---|
|
Le voyant blanc clignote.
|
La batterie est en cours de chargement.
|
|
Le voyant blanc est allumé en continu.
|
La batterie est chargée.
|
Pour utiliser le laser, procédez comme suit :
Pour activer le laser, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du laser
. La distance à la cible est affichée à l'écran.
Pour désactiver le pointeur laser, relâchez le bouton du laser
.
Procédez comme suit :
Ajoutez un outil de mesure de cadre ou de cercle, voir la section 13.2 Ajout/Suppression des outils de mesure .
Réglez la caméra pour mesurer et afficher l’aire d’une boîte ou d’un cercle, voir la section 13.6 Afficher les valeurs dans le tableau de résultats .
Assurez-vous que l’outil boîte ou cercle est au centre de l’image, voir la section 13.4 Déplacer et redimensionner un outil de mesure .
Ajustez la taille de l’outil boîte ou cercle à la taille de l’objet, voir la section 13.4 Déplacer et redimensionner un outil de mesure .
Maintenez la caméra à la perpendiculaire de la cible. Appuyez sur le bouton laser
et maintenez-le enfoncé.
L'aire calculée est affichée dans le tableau de résultats.
Pour attribuer une fonction au bouton programmable, procédez comme suit :
Maintenez enfoncé le bouton programmable. Le menu Programmable button s’affiche.
Utilisez les boutons haut/bas du pavé de navigation pour sélectionner une des fonctions. Appuyez au centre du pavé de navigation pour valider.
Procédez comme suit :
Appuyez sur le pavé de navigation pour afficher les menus.
Sélectionnez
(Options) et appuyez sur le pavé de navigation. Le menu Options s'affiche.
Utilisez le pavé de navigation pour sélectionner Configuration du périphérique > Lampe et laser.
Pour utiliser la lampe de la caméra comme un flash, procédez comme suit :
Procédez comme suit :
Appuyez sur le pavé de navigation pour afficher les menus.
Sélectionnez
(Options) et appuyez sur le pavé de navigation. Le menu Options s'affiche.
Utilisez le pavé de navigation pour sélectionner Configuration du périphérique > Géolocalisation > Boussole.
Assurez-vous que la boussole est activée en actionnant le commutateur.
Sélectionnez Étalonner la boussole et appuyez sur le pavé de navigation. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.