8  保存和处理图像

8.1  关于图像文件

8.1.1  概述

在您保存图像时,热像仪可保存图像文件,包括所有红外和可见光信息。这意味着您可以在稍后的某个时间打开图像文件并执行操作,例如选择另一种图像模式、应用颜色报警和添加测量工具。
图像 *.jpg 文件包含全部数据,可实现无丢失保存,从而允许在 FLIR Systems 提供的图像分析和报告软件中进行完整的后期处理。还有一种常规 *.jpg 文件可在非 FLIR Systems 软件(例如:Microsoft Explorer)中方便地查看,但是图像质量会有损耗。

8.1.2  文件命名规则

图像文件的默认命名规则为 FLIRxxxx.jpg,其中 xxxx 是唯一计数器。
也可在保存图像时在文件名中添加日期前缀。但是,第三方应用程序可能无法自动检测到这些文件。有关更多信息,请参阅 23.4 保存选项和存储 一节中的设置文件命名格式

8.1.3  存储容量

在您保存图像时,热像仪在存储卡上存储图像文件。
图像文件(无注释)的大小通常小于 1000 kB。因此,一张容量为 8 GB 的存储卡可存储大约 8000 张图像。

8.1.4  关于 UltraMax

UltraMax 3 是一个图像增强功能,可提高图像分辨率和降噪,使较小的目标更易于分辨和测量。UltraMax 图像是普通图像的两倍宽、两倍高。
当热像仪拍摄 UltraMax 图像时,会将几个普通图像保存在同一文件中。拍摄所有这些图像可能需要花费 1 秒。为充分利用 UltraMax,这些图像应当有细微差别,这可以通过略微移动热像仪实现。在拍摄过程中,应当用双手握稳热像仪(而不是置于三脚架上),这可以使这些图像略有不同。正确地对焦、高对比度场景和静态目标也有助于拍摄出优质 UltraMax 图像。
某些 FLIR 热成像软件能够处理 UltraMax 图像。其他 FLIR 软件会将图像视为常规图像。
要配置 UltraMax的热像仪,请选择 icon 设置)> 保存选项和存储 > 图像分辨率 = UltraMax

8.2  保存图像

在您保存图像时,热像仪在其内存中存储图像。
要保存图像,请按下“保存”按钮。
Graphic

8.3  预览图像

您可以在保存图像之前预览该图像。这样,您就可以在保存之前查看图像是否包含自己需要的信息。您还可以调整和编辑图像。

要预览图像,请执行以下操作:

8.4  打开已保存的图像

当您保存图像时,图像文件存储在存储卡上。要再次显示图像,请从图像归档中将其打开 (Gallery)。

要打开已保存的图像,请执行下列操作:

8.5  编辑已保存的图像

您可以编辑已保存的图像,还可以在预览模式下编辑图像。

要编辑已保存的图像,请执行下列操作:

8.6  显示图像信息

图像信息包含日期、辐射率和大气温度等项目。在您保存图像时,图像信息将保存在图像文件中,且可在图像归档 (Gallery) 中查看。

要显示图像信息,请执行下列操作:

8.7  缩放图像

您可以使用热像仪的数字缩放功能来缩放图像。在编辑模式下可对实时图像和保存的图像执行此操作。
数字缩放系数显示在屏幕顶部。
    要以数字方式缩放图像,请执行以下操作:
  • 放大:用两根手指点触屏幕,并让两根手指向外分开。
  • 缩小:用两根手指点触屏幕,并让两根手指往一起聚拢。

8.8  删除图像

您可以删除存储卡中的图像文件。有关详细信息,请参阅以下各节: 10.9 删除图像或视频文件 10.10 删除多个文件 10.11 删除所有文件

8.9  重置图像计数器

您可重置图像文件名的编号。

请遵循以下步骤: