7  使用热像仪

7.1  为电池充电

7.1.1  概述

  • 首次启动热像仪之前,先用独立电池充电器给电池充电 3 个小时。
  • 选择设备旁边能够轻松接触到的电源插座。

7.1.2  使用独立电池充电器为电池充电

7.1.2.1  独立电池充电器 LED 指示灯

信号类型

说明

LED 呈白色闪烁。
电池正在充电。
LED 呈白色持续亮起。
电池已经充电完毕。

7.1.3  使用 USB 电池充电器为电池充电

7.1.4  使用连接到计算机的 USB 线缆为电池充电

7.2  安装和卸下热像仪电池

7.2.1  安装电池

请遵循以下步骤:

7.2.2  卸下电池

请遵循以下步骤:

7.3  打开和关闭热像仪

  • 要打开热像仪,请按“开/关”按钮 icon
  • 要关闭热像仪,请按住“开/关”按钮 icon 超过 0.5 秒。

7.4  调整热像仪的焦点

正确调整焦距非常重要。不正确的焦距调整会影响图像模式的效果,还会影响温度测量。
您可通过旋转聚焦环或按“自动对焦”按钮来调整热像仪焦点。热像仪也可以设置为执行连续自动对焦。

7.4.1  手动对焦

要手动调整焦点,请旋转聚焦环。
Graphic

7.4.2  自动对焦

要自动对焦热像仪,请按“自动对焦”按钮。
Graphic

7.4.2.1  自动对焦方法

进行自动对焦时,热像仪会使用以下对焦方法之一:
  • 对比度:对焦将基于图像对比度最大化。
  • 激光:对焦将基于激光距离测量。热像仪进行自动对焦时使用激光。
对焦方法通过设置进行配置。选择 icon 设置)> 设备设置 > 对焦 > 自动对焦,然后选择对比度激光

7.4.3  连续自动对焦

热像仪可设置为执行连续自动对焦。
在连续自动对焦功能已启用时,热像仪根据连续激光距离测量进行焦距调节。激光一直处于打开状态。
    要启用或禁用连续自动对焦,请执行以下操作之一:
  • 选择 icon 设置)> 设备设置 > 对焦 > 连续自动对焦 > 开启关闭
  • 点触软按钮 icon

7.5  对取景器进行视觉校正(清晰度)

Graphic
要进行取景器的视觉校正,可一边注视取景器一边顺时针或逆时针旋转调节钮,以获得最佳的清晰度。

7.6  调整镜头角度

要调整角度,请将镜头上下倾斜。
Graphic

7.7  人体工程学说明

要防止过度劳累相关的损伤,重要的是从人体工程学角度正确手持热像仪。本节将提供有关如何手持热像仪的建议和示例。
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic

7.8  操作激光测距仪

7.8.1  概述

激光测距仪由激光发射器和激光接收器组成。激光测距仪通过计算激光脉冲到达目标再返回至激光接收器所花费的时间来确定到目标的距离。此时间将转换为距离显示在屏幕上。
激光发射器也可用作激光指示器。激光打开时,在大概目标之上可以看到一个激光点。

7.8.2  过程

要操作激光,请执行下列操作:

7.9  测量面积

7.9.1  概述

激光测距仪测量的距离可以用作面积计算的基本条件。一般用于估算墙上潮湿污渍的大小。
要测量表面积,您需要在屏幕上布置一个方框或圆圈测量工具。热像仪将根据到目标的测量距离估算方框或圆圈工具包住的表面积。
激光测距仪打开时,在大概目标之上可以看到一个激光点。激光测距仪测量到该目标的距离。热像仪假设此距离对整个方框或圆圈工具有效。
要成功完成面积测量,请谨记以下几点:
  • 确保方框或圆圈工具位于图像中心。
  • 调整方框或圆圈工具的大小,使之与目标的大小一致。
  • 让热像仪与目标保持垂直。
  • 避免瞄准区域有多个复杂目标与热像仪保持不同的距离。

7.9.2  过程

请遵循以下步骤:

7.10  连接外部设备和存储介质

您可将下列外部设备和介质连接到热像仪:
  • SD 存储卡。
  • 计算机,用于将图像和视频文件移到热像仪或从中移出(使用 USB C 转 USB A 线缆或 USB C 转 USB C 型线缆)。
  • 视频监视器或投影仪(使用 USB C 型至 HDMI 适配器)。
  • USB 电池充电器。
Graphic

7.10.1  相关主题

您还可以将热像仪连接至 FLIR Ignite 以在线存储图像和视频,请参阅 9 云连接 章节。

7.11  通过 USB 线缆移动文件

在热像仪的图像归档中保存图像或视频片段时,文件存储在存储卡中。
可以使用 USB C 转 USB A 线缆或 USB C 转 USB C 线缆将热像仪连接到计算机。连接建立后,可以将图像和视频文件从存储卡移至计算机。

7.11.1  相关主题

您还可以设置热像仪来上传图像和视频以进行在线存储,请参阅 9 云连接 章节。

7.12  可编程按钮

Graphic
有两个单独可编程按钮:一个位于屏幕上方,另一个位于光学器件外壳底部。
可以给这两个可编程按钮分配不同的功能。例如,可以使用可编程按钮在两个经常使用的设置间轻松切换。也可选择为保存和预览定义两个不同的设置:普通设置用于“保存”按钮(通过保存选项和存储设置进行定义,请参见 23.4 保存选项和存储 一节),另一设置用于可编程按钮。

要将功能分配到可编程按钮,请执行下列操作:

7.12.1  可编程按钮选项

可编程按钮的可用选项:
  • 无操作:这是默认设置。按下此按钮时不会有任何反应。
  • 在自动 <> 手动温标间切换:在自动和手动图像调整模式间切换。有关详细信息,请参阅 11.3 调整红外图像 一节。
  • 自动对焦:红外热像仪单次自动对焦。
  • 连续自动对焦 1 :在启用/禁用连续自动对焦功能间切换。
  • 隐藏叠加图形:在隐藏/显示所有叠加图形及图像叠加信息间切换。有关详细信息,请参阅 11.8 隐藏所有叠加部分 一节。
  • 校准:执行手动 NUC。有关详细信息,请参阅 11.7 执行非均一化校正 (NUC) 一节。
  • 自动调整手动温标:在保持手动图像调整模式时对图像执行自动调整。
  • 切换热成像 <> 数码相机 2 :在图像模式热成像数码相机间切换。有关详细信息,请参阅 12 使用图像模式 一节。
  • 切换热成像 <> 热成像 MSX:在图像模式热成像热成像 MSX 之间切换。有关详细信息,请参阅 12 使用图像模式 一节。
  • 切换 1 倍电子变焦 <> 最大电子变焦:在 1 倍电子变焦和最大电子变焦两种数字变焦系数之间切换。
  • 开启 <> 关闭热像仪闪光灯:在启用/禁用热像仪闪光灯间切换。有关详细信息,请参阅 7.13 使用热像仪灯作为闪光灯 一节。
  • 切换单张图像 <> 视频:在录制模式单张图像视频之间切换。
  • 在两个最近使用的调色板间切换:在两个最近使用的调色板间切换。有关详细信息,请参阅 11.5 更改调色板 一节。
  • 切换温度范围:循环浏览热像仪温度范围。有关详细信息,请参阅 23.3 热像仪温度范围 一节。
  • 开启 <> 关闭屏幕旋转:在启用/禁用屏幕旋转间切换。
  • 保存:保存图像。
  • 保存并提示填写备注:保存图像且显示备注注释工具。
  • 保存并提示打开表:保存图像且显示表注释工具。
  • 保存并提示添加语音注释:保存图像且显示语音注释工具。
  • 保存并提示编辑草图:保存图像且显示草图注释工具。
  • 保存并提示从菜单中选择注释:保存图像且显示注释工具菜单。
  • 预览:显示预览图像。
  • 预览并提示填写备注:显示预览图像和备注注释工具。
  • 预览并提示打开表:显示预览图像和表注释工具。
  • 预览并提示添加语言注释:显示预览图像和语音注释工具。
  • 预览并提示查看草图:显示预览图像和草图注释工具。
  • 预览并提示从菜单选择注释:显示预览图像和注释工具菜单。

7.13  使用热像仪灯作为闪光灯

热像仪灯可以作为数码相机的闪光灯使用。如果启用了闪光灯功能,则在按下“保存”按钮保存图像时,热像仪灯将闪光。
也可打开热像仪灯,将其作为手电筒使用。

请遵循以下步骤:

7.14  标定指南针

建议每次将热像仪移动到新位置时校准指南针。

请遵循以下步骤:

7.15  更换热像仪镜头

请遵循以下步骤:

7.16  校准镜头和热像仪组合

7.16.1  简介

在热像仪上使用新镜头之前,必须校准镜头和热像仪组合。
这是之前必须由 FLIR 维修部门执行的流程,但是对于 FLIR T8xx 系列,用户可以执行校准。此功能称为 AutoCalAutoCal 程序需要校准目标,该目标包含在镜头套件中。

7.16.2  AutoCal‎过程

以后若要重复该过程,请转至设置 > 热像仪信息 > 校准镜头...

7.17  颈带

要将颈带系到热像仪上,请使用图中所示的两个连接点。
Graphic

7.18  手带

要更换手带,请按以下步骤操作: