17  ギャラリー — ビデオと画像のアーカイブ

17.1  一般

ビデオ クリップまたは画像を保存すると、カメラはメモリ カードの画像アーカイブにビデオ/画像ファイルを保存します。保存したビデオ クリップは、画像アーカイブで開いて再生できます。また、画像を開いて、カラー パレットの変更、別の画像モードの適用、測定ツールの追加などを実行できます。
カメラでは、画像アーカイブは [Gallery (ギャラリー)] と呼ばれます。[Gallery (ギャラリー)] には、1 つまたは複数のフォルダを含めることができます。新しいビデオ クリップと画像は、[Gallery (ギャラリー)] 上部にあるアクティブなフォルダに保存されます。新しいフォルダの作成、フォルダの名前変更、アクティブなフォルダの変更、フォルダ間のファイルの移動、およびフォルダの削除を行うことができます。

17.1.1  ソフト ボタンからフォルダを管理する

ソフト ボタン icon を使用して、新しいフォルダを作成しアクティブ フォルダを変更するメニューを開くことができます。

17.2  画像とビデオ ファイルを開く

17.3  保存した画像を編集する

保存した画像を編集できます。プレビュー モードで画像を編集することもできます (セクション 15.3 画像の編集 を参照)。

保存された画像を編集するには、次の手順を実行します。

17.4  画像情報の表示

画像情報は、日付、時刻、および温度測定に関連する項目で構成されています。画像を保存すると、画像情報が画像ファイルに保存され、画像アーカイブ (Gallery (ギャラリー)) で表示できます。

画像情報を表示するには、次の手順を実行します。

17.5  新しいフォルダを作成する

17.6  フォルダ名を変更する

アーカイブのフォルダの名前を変更できます。アクティブ フォルダの名前を変更することはできません。

フォルダの名前を変更するには、次の手順を実行します。

17.7  アクティブ フォルダを変更する

新しいビデオ クリップと画像はアーカイブ フォルダに保存されます。

アクティブなフォルダを変更するには、次の手順を実行します。

17.8  フォルダ間でファイルを移動する

17.9  ファイルとフォルダのアップロード

カメラがインターネットに接続されているときに、画像、ビデオ、およびフォルダを FLIR Ignite アカウントに手動でアップロードできます。詳細については、セクション 16.6 手動アップロード を参照してください。

17.10  フォルダを削除する

アーカイブのフォルダを削除できます。アクティブ フォルダを削除することはできません。

17.11  ビデオまたは画像ファイルの削除

画像アーカイブからビデオまたは画像ファイルを削除できます。

17.12  複数のファイルを削除する

画像アーカイブから複数のビデオ ファイルと画像 ファイルを削除できます。

17.13  すべてのファイルを削除する

メモリ カードからすべてのビデオ ファイルと画像ファイルを削除できます。