要打开热像仪,请按
按钮。
注意
打开热像仪时,机械式冷却器会开始对红外线探测器进行冷却。冷却器会发出类似老化电机的声音。这种声音很正常。对于 FLIR GF300、FLIR GF309、FLIR GF320,冷却过程通常需要 7 分钟,对于 FLIR GF306,冷却过程通常需要 10 分钟。在高环境温度下,冷却时间可能延长 30% 或更长时间。
在高温炉和其他高温应用中,要在热像仪上安装挡热板。另外,还必须在热像仪中输入正确的挡热板外部光学透射率值。外部光学透射率值打印在挡热板内侧的标签上。在编辑选项卡上的对象参数对话框中输入外部光学透射率值。
在拆卸挡热板时,必须将外部光学透射率重置为 1.0。