画像をプレビューするには、次の操作を実行します。
画像をプレビューするには、トリガーを引きます。これにより、プレビューが表示されます。
手動画像調整モードがアクティブになりました。画像の調整手順については、 11.3 赤外線画像を調整する を参照してください。
画像を編集するには、ナビゲーション パッドを押します。コンテキスト メニューが表示されます。編集手順については、 8.5 保存した画像を編集する のセクションを参照してください。
次のいずれかを実行します。
保存された画像を開くには、次の手順を実行します。
画像アーカイブ ボタン
を押します。これにより、1 つ以上のフォルダを含む [Gallery] が表示されます。
フォルダを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
表示したい画像を選択して、ナビゲーション パッドを押します。
次の 1 つまたは複数の操作を実行してください。
保存された画像を編集するには、次の手順を実行します。
画像アーカイブ ボタン
を押します。[Gallery] が表示されます。
フォルダを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
編集したい画像を選択して、ナビゲーション パッドを押します。
ナビゲーション パッドを押して、上部のツールバーを表示します。
上部のツールバーで
アイコンを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
右のツールバーで、
アイコンを選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより、画像が編集モードで開きます。
手動画像調整モードがアクティブになりました。画像の調整手順については、 11.3 赤外線画像を調整する を参照してください。
ナビゲーション パッドを押します。これにより、コンテキスト メニューが表示されます。
編集した画像をオンラインに保存するには、画像を手動でアップロードします。セクション 9.6 手動アップロード を参照。
画像情報を表示するには、次の手順を実行します。
画像アーカイブ ボタン
を押します。[Gallery] が表示されます。
フォルダを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
画像を選択して、ナビゲーション パッドを押します。
ナビゲーション パッドを押して、上部のツールバーを表示します。
上部のツールバーで
アイコンを選択して、ナビゲーション パッドを押します。
右のツールバーで、
アイコンを選択して、ナビゲーション パッドを押します。画像情報が表示されます。
次の手順に従います。
ナビゲーション パッドを押して、メニュー システムを表示します。
(設定) を選択して、ナビゲーション パッドを押します。これにより [設定] メニューが表示されます。
ナビゲーション パッドを使用して、[デバイス設定] > [リセット オプション] > [画像カウンタのリセット...] を選択します。
ナビゲーション パッドを押すと、ダイアログボックスが表示されます。
カウンタをリセットするには、[リセット] を選択してナビゲーション パッドを押します。