8  Enregistrement et traitement des images

8.1  À propos des fichiers image

8.1.1  Général

Lorsque vous enregistrez une image, la caméra enregistre un fichier d'image comprenant toutes les informations thermiques et visuelles. Cela signifie que vous pouvez ouvrir un fichier d'image ultérieurement et, par exemple, sélectionner un autre mode d'image, appliquer des alarmes couleurs et ajouter des outils de mesure.
Le fichier image *.jpg est entièrement radiométrique et est enregistré sans perte, ce qui permet un post-traitement complet dans le logiciel d’analyse d’images et de création de rapports de FLIR Systems. Il existe également un composant *.jpg standard (avec perte) pour un affichage pratique dans un logiciel non FLIR Systems (par exemple, Microsoft Explorer).

8.1.2  Convention d'appellation des fichiers

La convention d'appellation des fichiers image par défaut est FLIRxxxx.jpg, où xxxx est un compteur unique.
Il est également possible d’enregistrer des images avec un préfixe de date ajouté au nom de fichier. Cependant, ces fichiers peuvent ne pas être détectés automatiquement par des applications tierces. Pour plus d’informations, reportez-vous au paramètre Format des noms de fichier dans la section 23.4 Options d’enregistrement et de stockage .

8.1.3  Capacité de stockage

Lorsque vous enregistrez une image, la caméra stocke un fichier image sur la carte mémoire.
La taille d'un fichier image (sans annotations) fait généralement moins de 1000 ko. Une carte mémoire de 8 Go de capacité peut donc contenir environ 8000 images.

8.1.4  À propos d'UltraMax

UltraMax 3 est une fonctionnalité d'amélioration des images permettant d'en accroître la résolution et d'en réduire le bruit afin de faciliter la détection et la mesure des petits objets. Une image UltraMax est deux fois plus large et deux fois plus haute qu'une image normale.
Lorsque la caméra capture une image UltraMax, plusieurs images normales sont enregistrées dans un même fichier. La prise de ces images peut prendre jusqu'à 1 seconde. Pour exploiter UltraMax de manière optimale, les images doivent être légèrement différentes, ce qui est obtenu par un léger déplacement de la caméra. Tenez la caméra fermement dans les mains (ne la placez pas sur un trépied) afin de permettre une légère variation des images durant la prise. Corrigez la mise au point, sélectionnez une scène à contraste élevé, une cible immobile et d'autres conditions permettant d'obtenir une image UltraMax de bonne qualité.
Certains logiciels de thermographie FLIR peuvent traiter des images UltraMax. D'autres logiciels FLIR traitent l'image comme une image normale.
Afin de configurer la caméra pour UltraMax, sélectionnez icon (Options) > Options d'enregistrement et stockage > Résolution de l'image = UltraMax.

8.2  Sauvegarde d’une image

Lorsque vous enregistrez une image, la caméra stocke un fichier image dans la mémoire de la caméra.
Pour enregistrer une image, appuyez sur le bouton Enregistrer.
Graphic

8.3  Aperçu d'une image

Vous pouvez afficher un aperçu d'une image avant de l'enregistrer. Cela vous permet de vérifier si l'image contient les informations désirées avant de l'enregistrer. Vous pouvez également régler et modifier l'image.

Pour afficher l’aperçu d’une image, procédez comme suit :

8.4  Ouverture d'une image enregistrée

Lorsque vous enregistrez une image, elle est mémorisée dans une carte mémoire. Pour l'afficher à nouveau, ouvrez-la à partir des images archivées (Gallery).

Pour ouvrir une image enregistrée, procédez comme suit :

8.5  Modification d'une image enregistrée

Vous pouvez modifier une image enregistrée. Vous pouvez également modifier une image en mode aperçu.

Pour modifier une image, procédez comme suit :

8.6  Affichage des informations sur l'image

Les informations de l’image sont constituées d’éléments, tels que la date, l’émissivité et la température atmosphérique. Lorsque vous enregistrez une image, les informations sur l’image sont enregistrées dans le fichier image et peuvent être affichées dans les images archivées (Gallery).

Pour afficher les informations de l’image, procédez comme suit :

8.7  Effectuer un zoom sur une image

Vous pouvez effectuer un zoom sur une image à l'aide de la fonction de zoom numérique de la caméra. Le zoom fonctionne sur les images en direct et sur les images enregistrées en mode d'édition.
Le facteur de zoom numérique s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.
    Pour effectuer un zoom numérique sur une image, procédez comme suit :
  • Zoom avant : appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les l'un de l'autre.
  • Zoom arrière : appuyez sur l'écran et pincez avec deux doigts.

8.8  Suppression d’images

Vous pouvez supprimer des fichiers image de la carte mémoire. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections 10.9 Supprimer un fichier image ou vidéo , 10.10 Supprimer plusieurs images et 10.11 Supprimer tous les fichiers .

8.9  Réinitialisation du compteur d'image

Vous pouvez réinitialiser la numérotation des noms de fichiers image.

Procédez comme suit :