23  Configuration

Le menu Paramètres comprend les éléments suivants :
  • FLIR Ignite .
  • Connexions.
  • Plage de température caméra.
  • Options d'enregistrement et stockage.
  • Configuration du périphérique.

23.1  FLIR Ignite‎

Sélectionnez FLIR Ignite et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte FLIR Ignite.
Après avoir ouvert une session, l'écran suivant s'affiche :
  • Le compte d'utilisateur FLIR Ignite auquel la caméra est couplée.
  • Quantité d'espace de stockage utilisé et disponible sur le compte FLIR Ignite.
  • Option Téléchargement automatique : Activez/désactivez le téléchargement automatique des images.
Pour obtenir plus d'informations sur FLIR Ignite et le stockage en ligne des images, reportez-vous à la section 9 Connectivité Cloud .

23.2  Connexions

  • Wi-Fi : Ce paramètre définit les réseaux Wi-Fi. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 20 Configuration du Wi-Fi .
    • Désactivé : Ce paramètre permet de désactiver le Wi-Fi.
    • Partager : Ce paramètre permet de configurer la caméra en tant que point d'accès sans fil.
    • Se connecter au réseau : Ce paramètre permet de connecter la caméra à un réseau Wi-Fi.
  • Bluetooth  : Ce paramètre définit la connectivité Bluetooth. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 21 Association de périphériques Bluetooth‎ .
  • Avancé : Ce sous-menu inclut les paramètres suivants :
    • Pare-feu global : Ce paramètre permet d'activer/désactiver le pare-feu de la caméra.
    • Connexions approuvées : Liste des applications de confiance (qui peuvent établir des connexions avec la caméra).

23.3  Plage de température de la caméra

Pour des mesures de température précises, vous devez modifier l'option Plage de température caméra en fonction de la température attendue pour l'objet que vous inspectez.
Les options de plage de température disponibles dépendent du modèle de la caméra. L’unité ( ℃ ou ℉ ) dépend de l’option Unité de température, voir la section 23.5 Paramètres de l'appareil .

23.4  Options d’enregistrement et de stockage

  • Routine d’inspection 5  : Ce paramètre permet d’activer et de configurer la fonction Inspection Route. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 18 Inspection Route‎ .
  • Afficher aperçu et enregistrer : ce paramètre permet d'afficher un aperçu de l'image avant son enregistrement.
  • Annoter image après sauveg. : ce paramètre permet d'afficher un outil d'annotation une fois l'image sauvegardée. Plusieurs options sont disponibles :
    • Sauvegarder : aucun outil d'annotation ne s'affiche.
    • Sauvegarder + ajouter une annotation : l'outil d'annotation s'affiche.
    • Sauvegarder + ajouter un tableau : l'outil d'annotation avec tableau s'affiche.
    • Sauvegarder + ajouter annotation vocale : l'outil d'annotation vocale s'affiche.
    • Sauvegarder + ajouter un croquis : l'outil d'annotation avec croquis s'affiche.
    • Sauvegarder + ajouter les annotations : le menu de l'outil d'annotation s'affiche.
  • Résolution de l’image : Cette option permet de définir la résolution des images capturées par la caméra. Les options disponibles sont Normale et UltraMax 6 . Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 8.1.4 À propos d'UltraMax .
  • Compression de la vidéo : cette option permet de définir le format de stockage des clips vidéo. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Mpeg (*.mpeg) : impossible de modifier les enregistrements mpeg une fois sauvegardés.
    • Enregistrement radiométrique (*.csq) : Un fichier CSQ prend en charge la radiométrie complète, mais n’est compatible qu’avec le logiciel FLIR Systems. Le fichier ne contient aucune information sur les images vidéo. Avec ce paramètre, seuls les modes d’image Thermique et Macro sont pris en charge lors de l’enregistrement vidéo.
  • Fréquence de trame vidéo : Ce paramètre permet de sélectionner la fréquence de trame des enregistrements vidéo.
  • Photo comme JPEG séparé : Pour les modes d'image MSX, Thermique et PiP (Picture in Picture), une image visuelle est toujours enregistrée dans le même fichier JPEG que l'image thermique. L'activation de ce paramètre permet d'enregistrer une image visuelle en très basse résolution dans un fichier JPEG distinct.
  • Caméra numérique : permet d'activer ou désactiver la caméra numérique. Il peut notamment être nécessaire d'éteindre la caméra numérique dans les zones réglementées et les situations confidentielles (p. ex., médecin/patient). Lorsque la caméra numérique est désactivée, les modes MSX et PiP (Picture in picture) sont également désactivés.
  • Mesurer la distance : Ce paramètre permet de définir si le télémètre laser est utilisé pour mesurer la distance lorsqu’une image est enregistrée. Avec cette option, le paramètre Distance de l’objet (voir la section 13.5 Modifier les paramètres de mesure ) dans les données de l’image est automatiquement mis à jour avec la distance mesurée lorsqu’une image est enregistrée. (Pas d’effet sur le paramètre Distance de l’objet en mode direct).
  • Format des noms de fichier : cette option permet de définir le format des noms des nouveaux fichiers image/vidéo. Cette option n'a aucune incidence sur les fichiers déjà enregistrés dans l'archive. Les options disponibles sont les suivantes :
    • DCF : le format DCF (Design rule for Camera File system) est une norme qui définit, entre autres choses, la méthode d'appellation des fichiers image. Avec cette option, le nom d'un fichier image/vidéo enregistré sera FLIRxxxx, où xxxx est un compteur incrémentiel. Exemple : FLIR0001. (Lorsque le compteur a atteint 9999, le nom du fichier devient IR_yyyyy.jpg.)
    • Préfixe de date : Un préfixe sera ajouté au nom de fichier, y compris la date ainsi le texte « IR_ » pour les images et « MOV_ » pour les vidéos. Exemples : IR_2015-04-22_0002 et MOV_2015-04-22_0003. Le format de la date suit le paramètre du Format de date et d'heure, voir la section 23.5 Paramètres de l'appareil .
    • Date+heure uniquement : Le nom du fichier comprendra uniquement la date et l'heure de la capture (AAAAMMJJhhmmssfff).
  • Supprimer tous les fichiers enregistrés... : cette option permet d'afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir de supprimer définitivement tous les fichiers enregistrés (images et vidéos) à partir de la carte mémoire ou d'annuler l'action de suppression.

23.5  Paramètres de l'appareil

  • Langue, heure et unités : ce sous-menu contient des options pour un certain nombre de paramètres régionaux :
    • Langue.
    • Unité de température.
    • Unité de distance.
    • Fuseau horaire.
    • Date et heure.
  • Mise au point: Ce sous-menu inclut les paramètres suivants :
    • Mise au point automatique : pendant la mise au point automatique, la caméra infrarouge peut utiliser une des deux méthodes suivantes :
      • Contraste : la mise au point est effectuée en optimisant le contraste de l'image.
      • Laser : la mise au point est effectuée en fonction de la mesure de distance laser. Le laser est utilisé lors de la mise au point automatique de la caméra.
    • Mise au point automatique continue : cette option permet d'activer/de désactiver la mise au point automatique continue.
  • Paramètres d'affichage : ce sous-menu inclut les paramètres suivants :
    • Rotation de l'écran : cette option permet de définir si l'orientation des graphiques de recouvrement doit changer selon la façon dont vous tenez la caméra.
    • Informations de recouvrement d’image : Ce paramètre spécifie les informations sur l’image que la caméra affichera en superposition sur l’image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 6.6.6 Informations de recouvrement d'image . Vous pouvez sélectionner les informations suivantes à afficher :
      • Boussole.
      • Date et heure.
      • Emissivité.
      • Température réfléchie.
      • Distance.
      • Humidité relative.
      • Température atmosphérique.
    • Affichage actif : Cette option définit le fonctionnement de l'écran et du viseur.
      • Auto : L'écran s'éteint automatiquement lorsque vous regardez dans le viseur.
      • Écran : L'écran est toujours allumé et le viseur est toujours éteint.
      • Viseur : Le viseur est toujours allumé et l'écran est toujours éteint.
    • Luminosité de l'écran : Ce sous-menu permet de contrôler la luminosité de l'écran.
      • Auto : Permet d'activer/désactiver le réglage automatique de la luminosité de l'écran.
      • Curseur : Réglage manuel de la luminosité de l'écran.
    • Luminosité du viseur : Ce paramètre définit la luminosité du viseur.
  • Géolocalisation : ce sous-menu inclut les paramètres suivants :
    • GPS : cette option permet d'activer et de désactiver le GPS.
    • Boussole : Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver la boussole, et de l’étalonner. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 7.14 Étalonnage de la boussole .
  • Lampe et laser : ce sous-menu comprend les options suivantes :
    • Activer Lampe et laser : cette option permet d'activer la lampe et le laser de la caméra.
    • Tout désactiver : Ce paramètre permet de désactiver la lampe et le laser de la caméra.
  • Arrêt automatique : Ce paramètre définit le délai de mise hors tension automatique de la caméra.
  • Options de l'interface utilisateur : ce sous-menu contient les options suivantes :
    • Zone de réglage automatique : Ce paramètre permet de définir la région utilisée pour le réglage automatique de l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à 11.3 Ajustement de l'image infrarouge .
    • Ajustement manuel avec écran tactile : Ce paramètre permet d’activer/désactiver la fonction tactile pour les réglages manuels de l’image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 11.3 Ajustement de l'image infrarouge .
    • Mode de réglage manuel : Ce paramètre spécifie le type de mode de réglage manuel de l’image. Les options disponibles sont Niveau, Max., Min. et Niveau, Gain. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 11.3 Ajustement de l'image infrarouge .
    • Mode d’émissivité : Ce paramètre spécifie la manière dont l’émissivité du réglage de mesure sera saisie. Les options disponibles sont Sélectionner les valeurs et Sélectionner dans le tableau des matériaux. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 11.6 Modifier les paramètres de mesure .
    • Mode de détection : Cette option permet d’activer et de désactiver le mode Détection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 19 Alarme de détection .
    • Thème de couleur : Ce paramètre permet de sélectionner le thème de l'interface utilisateur en couleur claire ou foncée.
  • Volume : Ce sous-menu permet de contrôler le volume du haut-parleur intégré.
  • Options de réinitialisation : ce sous-menu contient les options suivantes :
    • Réinitialiser le mode caméra par défaut... : cette option modifie le mode de l'image, la palette de couleurs, les outils et les paramètres de mesure. Les images enregistrées ne sont pas affectées.
    • Réinit. les paramètres d'usine du périphérique... : cette option modifie tous les paramètres de la caméra, dont les paramètres régionaux. Les images sauvegardées ne sont pas affectées. La caméra redémarrera et vous devrez définir les paramètres régionaux.
    • Réinitialiser le numéro d'image... : cette option permet de réinitialiser la numérotation des noms de fichiers image. Pour éviter l'écrasement de fichiers image, la nouvelle valeur du compteur sera basée sur le numéro de nom de fichier existant le plus élevé dans les images archivées.
  • Informations sur la caméra : ce sous-menu affiche des informations relatives à la caméra. Aucune modification ne peut être apportée.
    • Modèle.
    • Numéro de série.
    • Numéro de référence.
    • Logiciel : indique la version du logiciel.
    • FPGA : la version du micrologiciel FPGA.
    • Stockage : l'espace utilisé et l'espace disponible sur la carte mémoire.
    • Objectif : le champ de vision de l'objectif.
    • Batterie : indique la capacité restante de la batterie (en pourcentage).
    • Étalonnage : Ce sous-menu affiche des informations sur l'étalonnage de l'objectif et de la caméra.
    • Enregistrer la caméra… : Cette option démarrera l’assistant d’enregistrement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 3.2 Enregistrez votre caméra .
    • Licences : informations sur la licence open-source.
  • Réglementation : affiche les informations relatives à la réglementation de la caméra. Aucune modification ne peut être apportée.