21  Gestione della termocamera

21.1  Ricarica della batteria

21.1.1  Generale

  • Prima di mettere in funzione la termocamera per la prima volta, caricare la batteria per 3 ore mediante il caricabatterie autonomo.
  • Scegliere una presa di corrente vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

21.1.2  Utilizzo del caricabatteria autonomo per caricare la batteria

21.1.2.1  Indicatore LED del caricabatterie autonomo

Tipo di segnale

Descrizione

Il LED bianco lampeggia.
La batteria è in carica.
Il LED bianco è accesso e fisso.
La batteria è completamente carica.

21.1.3  Utilizzo del caricabatterie USB per caricare la batteria

21.1.4  Caricamento della batteria mediante un cavo USB collegato ad un computer

21.2  Installazione e rimozione della batteria della termocamera

21.2.1  Installazione della batteria

Attenersi alla procedura seguente:

21.2.2  Rimozione della batteria

Attenersi alla procedura seguente:

21.3  Accensione e spegnimento della termocamera

  • Per accendere la termocamera, premere il pulsante di accensione/spegnimento icon .
  • Per spegnere la termocamera, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento icon per più di 0,5 secondi.

21.4  Regolazione della messa a fuoco della termocamera ad infrarossi

È molto importante regolare la messa a fuoco correttamente. Se infatti la termocamera non è fuoco, vi è il rischio di non rilevare un'eventuale perdita di gas. Una regolazione non corretta della messa a fuoco altera anche la misurazione della temperatura e il funzionamento delle modalità immagine.
È possibile regolare la messa a fuoco della termocamera ruotando la ghiera di messa a fuoco o premendo il pulsante di messa a fuoco automatica. È altresì possibile configurare la termocamera in modo che esegua la messa a fuoco continua.

21.4.1  Messa a fuoco manuale

Regolare la messa a fuoco manualmente ruotando la ghiera di messa a fuoco.
Graphic

21.4.2  Messa a fuoco automatica

Premere il pulsante Messa a fuoco automatica per eseguire la messa a fuoco automatica.
Graphic

21.4.2.1  Metodo di messa a fuoco automatica

Durante la messa a fuoco automatica, la termocamera può utilizzare uno dei seguenti metodi di messa a fuoco:
  • Contrasto: la messa a fuoco si basa sul massimo contrasto dell'immagine.
  • Laser: la messa a fuoco si basa su una misurazione della distanza laser. Il laser viene utilizzato quando la termocamera utilizza la messa a fuoco automatica.
Il metodo di messa a fuoco è configurato tramite un'impostazione. Selezionare icon (Impostazioni) > Impostazioni dispositivo > Messa a fuoco > Messa a fuoco automatica, quindi Contrasto o Laser.

21.4.3  Messa a fuoco automatica continua

È possibile configurare la termocamera in modo che esegua la messa a fuoco continua.
Quando la funzione di messa a fuoco automatica continua è attivata, la termocamera regola la messa a fuoco in base alle misurazioni della distanza laser continue. Il laser è sempre acceso.
    Per attivare la messa a fuoco automatica continua, procedere come segue:
  • Selezionare icon (Impostazioni) > Impostazioni dispositivo > Messa a fuoco > Messa a fuoco automatica continua > Attiva o Disattiva.
  • Toccare il pulsante software icon .

21.5  Regolazione della correzione diottrica del mirino (nitidezza)

Graphic
Per regolare la correzione diottrica del mirino, guardare attraverso il mirino e ruotare la manopola di regolazione in senso orario o antiorario fino ad ottenere una nitidezza ottimale.

21.6  Regolazione dell'angolo dell'obiettivo

Per regolare l'angolo, inclinare l'obiettivo in alto o in basso.
Graphic

21.7  Nota sull'ergonomia

Per prevenire problemi di affaticamento, è importante mantenere la termocamera in modo ergonomicamente corretto. In questa sezione vengono forniti consigli ed esempi a riguardo.
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic

21.8  Utilizzo del misuratore laser per la distanza

21.8.1  Generale

Il misuratore laser per la distanza è composto da un trasmettitore laser e da un ricevitore laser. Il misuratore laser per la distanza calcola la distanza da un soggetto misurando il tempo impiegato dall'impulso laser per raggiungere il soggetto e tornare al ricevitore laser. Questo tempo viene convertito in distanza, visualizzata a sua volta sullo schermo.
Il trasmettitore laser funziona anche come puntatore laser. Quando il laser è acceso, è possibile vedere un punto laser approssimativamente sul soggetto.

21.8.2  Procedura

Per azionare il laser, procedere come segue:

21.9  Misurazione delle aree

21.9.1  Generale

La distanza misurata dal misuratore laser per la distanza può essere utilizzata come base per il calcolo delle aree. Un'applicazione tipica è quella della stima delle dimensioni della macchia di umidità su una parete.
Per misurare l'area di una superficie, occorre aggiungere allo schermo uno strumento di misurazione di tipo riquadro o cerchio. La termocamera calcola l'area della superficie circondata dallo strumento. Il calcolo è una stima dell'area della superficie basata sulla distanza dal soggetto calcolata.
Quando il misuratore laser per la distanza è acceso, è possibile vedere un punto laser approssimativamente sul soggetto. Il misuratore laser per la distanza misura la distanza dal soggetto. La termocamera presume che tale distanza sia valida per l'intero strumento di tipo riquadro o cerchio.
Per misurazioni delle aree corrette, ricordare quanto segue:
  • Assicurarsi che lo strumento di tipo riquadro o cerchio sia centrato sull'immagine.
  • Adeguare le dimensioni dello strumento di tipo riquadro o cerchio a quelle dell'oggetto.
  • Tenere la termocamera perpendicolare al soggetto.
  • Evitare soggetti con molti dettagli a distanze differenti dalla termocamera.

21.9.2  Procedura

Attenersi alla procedura seguente:

21.10  Collegamento di dispositivi esterni e supporti di memorizzazione

È possibile collegare alla termocamera i dispositivi esterni ed i supporti seguenti:
  • Una scheda di memoria SD.
  • Un computer per spostare file immagine e video nella e dalla termocamera utilizzando un cavo da USB-C a USB-A o da USB-C a USB-C.
  • Un monitor o proiettore video, utilizzando un adattatore da USB-C a HDMI.
  • Un caricabatterie USB.
Graphic

21.10.1  Argomenti correlati

È inoltre possibile collegare la termocamera a FLIR Ignite per l'archivio online di immagini e video. Vedere la sezione 16 Connettività cloud .

21.11  Spostamento dei file tramite cavo USB

Quando si salva un'immagine oppure un filmato nell'archivio delle immagini della termocamera, il file viene memorizzato sulla scheda di memoria.
È possibile collegare la termocamera ad un computer, utilizzando un cavo da USB-C a USB-A o da USB-C a USB-C. Una volta stabilito il collegamento, è possibile trasferire i file immagine e video dalla scheda di memoria al computer.

21.11.1  Argomenti correlati

È possibile configurare la termocamera per caricare immagini e video per l'archivio online. Vedere la sezione 16 Connettività cloud .

21.12  Pulsanti programmabili

Graphic
Esistono due pulsanti programmabili singolarmente: uno al di sopra dello schermo e l'altro nella parte inferiore dell'alloggiamento del gruppo ottico.
È possibile assegnare diverse funzioni ai pulsanti programmabili. Si può ad esempio utilizzare un pulsante programmabile per scegliere facilmente tra due impostazioni utilizzate di frequente. Si possono anche definire due configurazioni differenti per il salvataggio e l'anteprima: la configurazione abituale per il pulsante Salva (definita dalle impostazioni Opzioni di salvataggio e archiviazione, vedere la sezione 23.5 Opzioni di salvataggio e archiviazione ) ed un'altra configurazione per un pulsante programmabile.
Le opzioni disponibili per i pulsanti programmabili variano in base all'impostazione Gas camera mode (Modalità termocamera gas) (vedere la sezione 23.2 Opzioni applicazioni ) e dal modello dell'obiettivo.

Per assegnare una funzione a un pulsante programmabile, procedere come segue:

21.12.1  Opzioni pulsante programmabile

Opzioni disponibili per il pulsanti programmabili:
  • Nessun'azione: questa è l'impostazione predefinita. Non accade nulla quando si preme il pulsante.
  • Switch Auto <> Manual temperature scale (Alterna scala della temperatura automatica <> manuale): consente di passare dalla modalità di regolazione immagine automatica a quella manuale o viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 11 Regolazione immagine a infrarossi .
  • Messa a fuoco automatica: consente di mettere a fuoco automaticamente la termocamera ad infrarossi all'istante.
  • Messa a fuoco automatica continua 5 : consente di alternare le funzioni di messa a fuoco automatica continua attivata/disattivata.
  • Nascondi grafica sovrapposta immagine: consente di alternare tra le opzioni per nascondere/mostrare tutte le immagini sovrapposte e le informazioni sovrapposte nell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10.9 Come nascondere tutta la sovrapposizione .
  • Calibra: eseguire una NUC manuale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 10.8 Correzione NUC (Non Uniformity Correction) .
  • Regola automaticamente la scala della temperatura manuale della temperatura: questa impostazione consente di effettuare una regolazione automatica dell'immagine rimanendo in modalità di regolazione immagine manuale.
  • Alterna Termocam. <> Videocam. digitale 6 : consente di passare dalla modalità immagine Termocamera alla modalità Videocamera digitale e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 Modalità immagine .
  • Alterna Termica <> MSX termico: consente di passare dalla modalità immagine Termica alla modalità MSX termico. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 Modalità immagine .
  • Switch Thermal <> HSM (Alterna Termica <> HSM): consente di passare dalla modalità immagine Thermal (Termica) alla modalità HSM e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni 13 Modalità immagine e 9.4 Miglioramento dell'immagine tramite la modalità HSM (High Sensitivity Mode) .
  • Alterna Zoom 1x <> Zoom max: questa impostazione consente di alternare il fattore di zoom digitale di 1× e lo zoom massimo.
  • Imposta flash termocamera su Attivo <> Disattivo: consente di alternare il flash termocamera tra le funzioni attiva/disattiva. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 21.13 Utilizzo della lampada termocamera come flash .
  • Alterna Singola foto <> Video: questa impostazione consente di alternare le modalità di registrazione Scatto singolo e Video.
  • Switch between two latest palettes (Alterna le ultime due tavolozze): consente di passare dall'ultima tavolozza colori utilizzata alla penultima o viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 12 Tavolozze di colori .
  • Passa tra intervalli di temperatura: scorrere gli intervalli di temperatura della termocamera. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 23.4 Intervallo di temperatura della termocamera .
  • Imposta rotazione schermo su Attiva <> Disattiva: consente di alternare la rotazione dello schermo attiva/disattiva.
  • Salva: consente di salvare un'immagine.
  • Salva + Richiedi nota: consente di salvare un'immagine e visualizzare lo strumento di annotazione nota.
  • Salva + Richiedi tabella: consente di salvare un'immagine e visualizzare lo strumento di annotazione tabella.
  • Salva + Richiedi annotazione vocale: consente di salvare un'immagine e visualizzare lo strumento di annotazione vocale.
  • Salva + Richiedi schizzo: consente di salvare un'immagine e visualizzare lo strumento di annotazione schizzo.
  • Salva + Seleziona nota dal menu: consente di salvare un'immagine e visualizzare il menu dello strumento di annotazione.
  • Visualizza anteprima: consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine.
  • Visualizza anteprima + Richiedi nota: consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine e lo strumento di annotazione nota.
  • Visualizza anteprima + Richiedi tabella: consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine e lo strumento di annotazione tabella.
  • Visualizza anteprima + Richiedi annotazione vocale: consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine e lo strumento di annotazione vocale.
  • Visualizza anteprima + Richiedi schizzo: consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine e lo strumento di annotazione schizzo.
  • Visualizza anteprima + Seleziona nota dal menu: consente di visualizzare l'anteprima di un'immagine ed il menu dello strumento di annotazione.

21.13  Utilizzo della lampada termocamera come flash

È possibile utilizzare la lampada termocamera come flash della videocamera digitale. Quando la funzione flash è attivata, la lampada termocamera attiva il flash se l'immagine viene salvata premendo il pulsante Salva.
È anche possibile attivare la lampada termocamera per utilizzarla come torcia.

Attenersi alla procedura seguente:

21.14  Calibrazione della bussola

Si consiglia di calibrare la bussola ogni volta che si sposta la termocamera in una nuova posizione.

Attenersi alla procedura seguente:

21.15  Sostituzione dell'obiettivo della termocamera

Attenersi alla procedura seguente:

21.16  Cinghia da tracolla

Per fissare la cinghia da tracolla alla termocamera, utilizzare i due punti di aggancio indicati nella figura.
Graphic

21.17  Cinghia per il trasporto a mano

Per sostituire la cinghia da tracolla, attenersi alla procedura seguente: